正常瀏覽此郵件有問題,請點擊此處打開
歡迎閱讀Power by Linear™ 線上快訊,為您提供了Power by Linear產品部的技術文章和特性。以下是發表在Power by Linear Journal中的最新資訊概覽。如需更多關於電源管理及涵蓋我們所有技術產品系列的文章,請訂閱每月Power by Linear線上快訊 Power By Linear
設計特性
使用低雜訊負電源線性穩壓器
在雜訊敏感應用中,線性穩壓器通常被用作接至開關穩壓器的後級穩壓器,以降低開關穩壓器的雜訊幅度。本文介紹如何使用超高PSRR負LDO穩壓器來產生低雜訊負供電軌,進而滿足最新精密感測器、高速和高解析度資料轉換器(ADC和DAC)和頻率合成器(PLL/VCO)的需求。本文並討論了採用大電流並聯設計的多LDO穩壓器。
 
即使在低輸入電壓下,同步升壓型轉換器也能為大電流LED供電
高功率LED使用越來越頻繁——增加了電壓和電流以及潛在功率損耗。為了實現效率最大化並降低高功率LED中的熱量,本文介紹如何使用同步升壓LED控制器減少高功率升壓LED驅動器系統中常見的效率損耗源。
 
具有可編程補償功能的高效率、高密度PSM μModule穩壓器
FPGA、電信和資料通訊應用的複雜電源系統設計人員越來越依賴類比電源系統的數位控制。他們使用基於PC的軟體(如LTpowerPlay®)對所有東西進行視頻監測與控制,從輸出電壓到時序控制和餘裕調節。迴路補償的數位控制是該困境的另一個問題。本文介紹一種PSM解決方案,該方案使用具有可編程迴路補償功能的μModule®穩壓器(可設定的gm和RTH),實現動態性能調整,而無需構建或修改反覆運算PCB板。
在PCIM Europe 2019上,我們展示了用於未來電源管理、可再生能源和儲能系統的解決方案。這裡收集了在展會上呈現的解決方案影片重點。

觀看影片
Power By Linear
設計概念
基於常見降壓轉換器的雙極性、單路輸出和可調節電源
有些控制器專門用於實現雙極性電源功能,例如雙極性輸出同步控制器LT8714。然而,對於許多汽車和工業製造商而言,對專用IC進行測試和認證需要一些時間和金錢上的投入。相較之下,許多製造商已經擁有預認證的降壓轉換器和控制器,因為無數汽車和工業應用中都會用到這些元件。本文介紹在不能選擇專用雙極性電源IC時如何利用降壓轉換器產生雙極性電源。
 
用於穿戴式裝置的無線鋰離子充電器解決方案,包括整合式降壓DC-DC轉換器
穿戴式裝置越來越傾向於無線電池充電,無需在穿戴式裝置上使用電纜或裸露連接器,從而改善用戶體驗。本文介紹了一種整合式無線功率控制器的DC-DC轉換器解決方案,透過該控制器可以從發射線圈產生的交變磁場中無線接收電能。無線功率控制器將接收端諧振器的交流電壓校正為VCC針腳上的直流電壓。此直流電壓被饋送至線性充電器,以調整電池電荷。
如需查看我們的全部新電源管理產品,請瀏覽 analog.com/power.

我們很重視與您保持聯絡,如果您要取消訂閱此郵件,
請點擊這裡
查看隱私和保密政策

瀏覽ADI影片 | 申請ADI樣品 | 購買ADI產品
亞洲技術支援專線:886-2-2650 2888

© 2019 Analog Devices, Inc. 保留所有權利。
商標和註冊商標分屬各公司所有

社群網路